欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

【直线导轨】错误的组装会导致直线导轨滑动不畅

  • 2021.06.22 00:47:01
  • 米思米
  • 9410
成为米思米会员并登录,
即可免费观看所有视频


【关于本主题】

应用场景

本次讲解的装置为使用到气缸、直线导轨的升降装置。

课题

按照小王制作的组装指示书组装后,直线导轨滑动不畅,问题在哪里?

失败案例

新手设计师小王认为,平行的两边都是按照定位销定位,应该没有问题呀。

 

【确认要点】

这次直线导轨出现滑动不畅,并不是组装错误造成的,

可能是设计错误造成的。需要确认以下两点。

l   基准侧直线导轨的组装确认

基准侧要贴合2个定位销,这是确保平行的基础。

【直线导轨】错误的组装会导致直线导轨滑动不畅

l   从动侧直线导轨的组装确认

安装从动侧时,从动侧只设置一个定位销,要一边调整一边组装,使其与基准侧直线导轨相平行。

错误做法:在从动侧上也设置2个定位销,使得两边的直线导轨保持平行。

错误原因:安装定位销的孔的误差及定位销自身的误差,产生的累积误差必然存在,所以采用这个方法很难确保导轨平行。

正确做法:要进行平行调整,首先要把千分表底座安装在基准侧滑块上,针头抵在动侧导轨基准面上。将千分表数值归“0”。之后将千分表移动至另一侧,调整从动侧导轨的角度,直到千分表的数值为“0”,就可以固定从动侧导轨了。

【直线导轨】错误的组装会导致直线导轨滑动不畅

 

【本次收获】

1.安装两根直线导轨时,只靠定位销不能保证导轨平行。

2.组装从动侧的直线导轨,要用千分表一边调整一边组装。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities